29.05.2024 07:25 | |
Beigetreten: 23.08.2022 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 3 Bewertung:
|
jaa aber wie kann ich die Benutzerverwaltung direkt mit meinen PLC Variablen verbinen |
29.05.2024 07:39 | |
Beigetreten: 26.06.2008 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 249 Bewertung:
|
Hi, für die V18 kann ich es dir leider nicht sagen. Mit V19 Update 2 gibt es eine neue Funktion "SetzeLokalenBenutzer" (englisch: SetLocalUser), siehe "Informationen zu den Updates für WinCC Unified V19". Die Funktion hat einen Parameter, "Alias" genannt. Das könnte z.B. eine ID / Wert des EKS sein, welche du über die PLC in eine Variable schreibst. In der Benutzerverwaltung kannst du denselben Alias an einen Benutzer parametrieren. Wird nun die Funktion ausgeführt, wird der entsprechende Benutzer angemeldet. Ich habe das in der PC Runtime schon mal erfolgreich ausprobiert. Beim Panel warte ich noch auf das Image mit Update 2 - wäre schön, wenn das gemeinsam kommen würde. Letztens hat es auch mal 4 Wochen gedauert, bis das Image verfügbar war. Insofern hoffe ich, dass Siemens das demnächst bereitstellen wird |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf