07.06.2024 12:18 | |
Beigetreten: 12.12.2014 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Die Fehlerbehebung wurde vor über einem Jahr für das "bald erscheinende" Update 7 versprochen. Bisher ist jedoch kein Update 7 erschienen. Wird das jemals erscheinen? Vielleicht zusammen mit einem regulären Update wegen den aktuellen Crashs aller TIA-Versionen wegen MS-Updates? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.06.2024 06:57 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 8176 Bewertung:
|
Hallo PN/DP, ich habe mich bei der zuständigen Person erkundigt und folgende Information erhalten:
|
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
26.07.2024 09:29 | |
Beigetreten: 12.12.2014 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Das Update 7 zu TIA V16 ist nun verfügbar. Updates für STEP 7 V16, S7-PLCSIM V16 und WinCC V16Das Verhalten mit der Markierung wurde behoben und funktioniert nun wieder normal - die Markierung ist wieder weiße Schrift auf blauem Hintergrund wie bei V15.1 |
Folgen Sie uns auf