02.10.2024 06:17 | |
Beigetreten: 29.07.2024 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Mir ist eine Ungereimtheit zwischen LOGO! und LOGO!Soft untergekommen: Ich habe einen Aufbau mit einem Komfortschalter, der Q1 steuert. I1 schaltet Eingang Trg und I2 (Taster) schaltet Reset. Die .lsc Datei findet ihr im Anhang. Wenn Trg aktiv ist und ich Reset kurz ein- und ausschalte, müsste Q1 wieder eingeschaltet werden, da Trg aktiv ist. Meine LOGO! und die Simulation der LOGO!Soft Comfort sind sich bei diesem Fall allerdings uneinig:
Andere Blöcke mit Trg und Reset funktionieren wie erwartet. Nach meiner Erklärung oben nehme ich an, dass es sich um einen Bug in der LOGO! handelt. Offenbar fragt die LOGO! beim Komfortschalter nach dem Reset den Zustand des Einganges Trg nicht ab - die Simulation aber schon. Ich nutze LOGO!Soft Comfort V8.4.0 (2023-06-15 14-39). Ich habe diesen Fall bei LOGO!8.2 (V1.82.02) und LOGO!8.3 (V1.83.02) ausprobiert. Beide ergaben das gleiche fehlerhafte Ergebnis. Andere Geräte habe ich nicht zur Hand. Wie seht ihr das? Habt ihr diesen Fall auch bei neueren LOGO! Generationen? Viele Grüße Tobias DateianhangBug Komfortschalter.zip (35 Downloads) |
02.10.2024 06:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.11.2024 Beiträge: 34151 Bewertung: (4254)
|
Die LOGO! 8.4 verhält sich genauso. |
Folgen Sie uns auf