09.12.2009 18:23 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
Oje, das ist eine schwere Kost. Ich muss nochmal zu Problemstellung 2 etwas einwenden. Ich habe selbst bezüglich der Zuhaltung geforscht und ein Dokument von Siemens gefunden, indem es etwas anderes steht. Link: https://www.automation.siemens.com/download/internet/cache/3/1295978/pub/de/SIAM_Ausgabe_2005_Druck.pdf Aber leider nicht begründet wird. Auf Seite A-12 heißt es dort: "Die Ansteuerung der Zuhaltung muss bis Kategorie 3 nach EN954-1(ISO 13849-1) nicht sicherheitsgerichtet erfolgen. Bei Kategorie4 nach EN954-1 (ISO 13849-1) muss die Ansteuerung immer sicher sein. Was die Kategorie 2 in Ihrem Bsp. entspricht, so wüßte ich gar nicht wie ich die Randbedingung der Testrate sicherstellen soll bzw. wie soll die Testung derZuhaltung überhaupt vor der nächsten Anforderung der SF(Tür entriegeln) funktionieren? Ich bin verwirrt. |
Folgen Sie uns auf