17.04.2008 16:57 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Na hallo, steht evtl etwas unter Systemsteuerung -> Verwaltung -> Ereignisanzeige? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
18.04.2008 11:30 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
also ich habs auf nem Intel Centrino Duo ohne Probleme laufen. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
18.04.2008 12:27 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
ich auch. allerdings nutzen wir schon einige jahre eine alternative entwicklungssoftware für S5, welche windowsbasierend ist! viel erfolg noch sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
18.04.2008 12:35 | |
Beiträge: 121 Bewertung:
|
Hallo. Ich kann sven an dieser Stelle nur unterstützen. Mit Step5 habe ich bisher noch fast nicht gearbeitet. (nur im Notfall) Wir hatten auch immer eine alternative Entwicklungssoftware. Diese nennt sich "S5 for Windows" und ist von der Fa. IBHsofttec! Hier habe ich mal einen Link für dich: http://www.ibhsoftec.biz/german/Produktauswahl_S5_S7.htm Da die Software Step5 ja auch schon bei Siemens ausgelaufen ist, sehe ich dies hier nicht als Werbung für ein alternatives Programm an. Aus persönlichen Erfahrungen kann ich sagen, dass "S5 for Windows" eine um längen bessere Entwicklungssoftware als Step5 ist. Also eine echte Alternative für dich! |
Folgen Sie uns auf