Industry Online Support
Technical Forum
21.06.2010 10:11 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hallo, und heute gleich nochmal ein Tipp für Firefox User. Mit Greasemonkey (https://addons.mozilla.org/firefox/addon/748)kann man Javascripte für bestimmte Seiten von http://userscripts.orginstallieren. Wieso man das brauchen kann?!? Ganz einfach. Google und Co blendet Werbung ein oder macht Dinge im Hintergrund, die man eigentlich gar nicht will. Es gibt auf der Userscriptsseite einige hilfreiche Skripte mit denen man Werbung ausblenden kann (http://userscripts.org/scripts/show/64327) oder auch das Mitloggen von Google welche Links man bei Suchanfragen anklickt (http://userscripts.org/scripts/show/29078) und Vieles mehr. Man muß einfach das Addon Greasemonkey installieren und dann auf Userscripts nach Scripten suchen (vgl. Tipps oben) und auf Install klicken. Wenn ein Script nicht gefällt oder man ohne diese auf Seiten zugreifen will, kann man den Greasemonkey ganz leicht deaktivieren. Dazu einfach rechts unten im Firefox auf das kleine Äffchen klicken und disable. Fertig. Seit dem ich die Google Scripts nutze macht Google wieder nur das, was er auch machen soll und ich merke eine deutliche schnellere Reaktionszeit bei Suchanfragen! CU! |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 21.06.2010 12:49Thema im Internet verfügbar machen ~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.06.2010 15:54 | |
Beiträge: 60 Bewertung: (12) |
Wer mit Javascript gar nix mehr am Hut haben will, kann auch das NoScript-Addon installieren. Das blockiert per default sämtliches Javascript und Flash auf allen Seiten und man kann per Klick einzelne Seiten erlauben oder verbieten. So kann man Javascript der eigentlichen Seite an lassen, aber sämtliche externe Scripte (z.B. von google) verbieten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf