04.07.2011 09:26 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Hallo, habe nochmals nachrecherchiert und siehe da... die sind bei Avira tatsächlich so umnachtet! ---> http://forum.avira.com/wbb/index.php?page=Thread&threadID=132901 Das Echo der User muss denn wohl auch entsprechend ausgefallen sein.... --- > http://forum.avira.com/wbb/index.php?page=Thread&threadID=132901 // dieses Video Catcher Dingens hatte damitmöglicherweise nichts damit zu tun... Manchmal kann man sich nur an den Kopf fassen... ps: tja da war die Kollegin schneller |
Zuletzt bearbeitet von: vanDyk am: 04.07.2011 09:26VG / regards vanDyk |
|
04.07.2011 17:55 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Dieses Eigentor von AVIRA wird die anderen AV - Schmieden freuen, die werden regen Zulauf bekommen könnte ich mir vorstellen. |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 04.07.2011 18:00 |
|
07.07.2011 19:04 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Da gibt es einige. AVAST,AVG, Outpostsind die bekannteren. Ich habe die zwar selber nicht eingesetzt, aber speziell über AVAST hört man viel Gutes. Oder vielleicht auch die paar Euro für eine Bezahlversion ausgeben....? Guckst du hier: avast! Free Antivirus 6 downloaden
|
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 07.07.2011 19:08Downloadlink |
|
Folgen Sie uns auf