06.12.2010 10:31 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (173) |
"Rotes X" im ALM sichtbar? Oder wie verhält sich der ALM? Vielleicht hilft die Abhilfe von MS: http://support.microsoft.com/kb/909889/de |
Have Fun! |
|
06.12.2010 11:33 | |
Beigetreten: 26.04.2006 Letzter Bes: 02.01.2021 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
nein, es werden einfach keine Lizenzen angezeigt, beim USB-Stick erscheint die Meldung >> Es sind keine Lizenzen auf dem Laufwerk vorhanden<< obwohl sie da sind |
Grüße, |
|
16.05.2011 14:46 | |
Beigetreten: 08.09.2008 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Ralf, falls es noch aktuell ist: Schau mal unter folgendem Beitrag nach unter "2. Keine Anzeige der Lizenzen im ALM": http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=15293567&objaction=csopen&siteid=cseus&lang=de&skm= Ich hatte das selbe Problem und konnte es so lösen! Gruß Martin |
Zuletzt bearbeitet von: MHo am: 16.05.2011 14:53Zuletzt bearbeitet von: MHo am: 16.05.2011 14:52Zuletzt bearbeitet von: MHo am: 16.05.2011 14:51Zuletzt bearbeitet von: MHo am: 16.05.2011 14:49 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf