Industry Online Support
Technical Forum
21.04.2012 23:24 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte meine Logo über eunen USB-anschluß des Store Center von IMOGEA verbinden. Im Netzwerk istder USB Anschluß als STORAGE\QuikTransfer\USB_iT1168_USB_Flash_Diskzu sehn. LOGO!Soft zeigt COM1 und COM3 an und bei automatisch ermitteln kommt die Meldung: Fehler bei Auswahl der Schnittstelle Bitte prüfen Sie Folgendes:... Wo und wie kann ich die Schittstelle anderswählen? Im Voraus Danke ulf+ (eher ulf-) |
22.04.2012 17:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Hallo Ulf + oder - Schau doch mal durch die Beiträge durch, da gibt es auch vereinzelt Probleme mit dem Com-Anschluß. Es u.a. auch schon geholfen, den Com-Port im Gerätemanager eine höhere Adresse zu geben, z.B. Com 8 oder 9. |
Folgen Sie uns auf