Industry Online Support
Technical Forum
29.04.2012 19:57 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Hiermit vllt. ? |
05.09.2012 12:11 | |
Beigetreten: 14.05.2009 Letzter Bes: 01.03.2022 Beiträge: 47 Bewertung: (4) |
LogAitDave_V1.0.zip must nur noch ne Verbindung vom Explorer zum *exe-aufruf basteln und die gewünschten Argumente übergeben. ODER ne *.bat vordefinieren und die mit dem call aufrufen .. ODER LibNoDave direkt ansprechen ... ;-) 1000 Möglichkeiten ;-) PS: *EXE-CALL müste aber über html so gehen ( kopiertes Beispiel ) ********************* <a href="javascript:LaunchApp()">Launch the executable</a> <script> function LaunchApp() { if (!document.all) { alert ("Available only with Internet Explorer."); return; } var ws = new ActiveXObject("WScript.Shell"); ws.Exec("C:\\Program Files\\Adobe\\Photoshop 6.0\\Photoshp.exe"); } </script> ************************************ |
05.09.2012 12:18 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Mit LOGO!Monitor sollte es meines Wissens auch möglich sein. |
Folgen Sie uns auf