15.06.2007 10:34 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ich möchte die 315 2DP per LAn ansprechen. Was benötige ich dafür ? |
Zuletzt bearbeitet von: spsneuling am: 15.06.2007 10:34 |
|
15.06.2007 11:01 | |
Beiträge: 264 Bewertung: (59) |
Um eine S7-300 an Ethernet anzubinden brauchst Du einen CP343-1, und einen freien Steckplatz Den gibt es in 3 Ausführungen:
Für was genau willst Du denn die Ethernet-Schnittstelle nutzen?? |
Zuletzt bearbeitet von: neo am: 15.06.2007 11:02 |
|
18.06.2007 13:26 | |
Beiträge: 264 Bewertung: (59) |
Wenn es nicht mehr als 8 Rechner sind, die darauf zugreifen können, genügt der CP343-1 Lean. Wenn aber möglich oder für später angedacht ist, mehr Verbindungen zu verwenden, würde ich gleich den CP343-1 kaufen. Wichtig: Um zwischen unterschiedlichen IP-Netzen S7 Kommunikation zu realisieren, muss bei den Routern der Port 102 freigeschaltet werden.
|
Zuletzt bearbeitet von: neo am: 18.06.2007 13:32Zuletzt bearbeitet von: neo am: 18.06.2007 13:27 |
|
Folgen Sie uns auf