Industry Online Support
Technical Forum
29.08.2013 16:00 | |
Beiträge: 267 Bewertung: (24) |
Hallo! zu 1. Wie kann ich die Ganze Seite der PLC sperren damit er und andere Benutzer nichts an der PLC ändern/einsehen kann Antwort: Du kanndie CPU (und damit den schreibenden Zugriff im Webserver) mit einem Passwort schützen. Nicht aber den lesenden! 2.Wie kommt er mit einem Link direkt auf"sein Startfenster" undkann dann hier bei Bedarf noch ein Passwort zur Bedienung eingeben Antwort: Speicher Dir die URL der anwenderdefinierten Webseite einfach als Homepage oder Favorit im Bowser (z.B.: http://192.168.0.1/awp/index.htm) Teil 2: FAQ Wie können Sie sich direkt auf anwenderdefinierten Webseiten der S7-1200 einloggen? 3. Wie erstellt man am besten die Webseite hierzu, über welches Tool Applikation Eigene Webseiten für S7-1200 erstellen und einsetzen |
Folgen Sie uns auf