17.08.2013 18:35 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo benediktus, so habe das Programm überarbeitet und und auch die Abbruchbedingung in jeden Schritt durch F4 eingebracht. Drücken der Taste F4 in bringt das Programm immer zum Startschritt. Ist der Brauvorgang beendet und das Abkühlen erfolgt, führt auch hier F4 wieder zum Start. Beim Ausprobieren in der Simulation ist mir aufgefallen, daß es einige Leerschritte gibt. Desweiteren werden im LOGO-Display mehr Meldungen angezeigt als im TD-Display. Falls das nicht so seien sollte, melde Dich und ich ändere es ab. Ich hoffe, es ist alles in Deinem Sinne. DateianhangDoppelbock mit F4.zip (76 Downloads) |
18.08.2013 07:26 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo benediktus, im Anhang das angepasste Programm mit F1 statt I1. Edit: Habe die alte Version gelöscht und nun die Meldungsausgabe angepasst. Es werden jetzt alle Meldungen sowohl auf dem LOGO-Display als auch auf dem TD-Display angepasst. DateianhangDoppelbock mit F4 und F1 (statt I1).zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 18.08.2013 09:54 |
|
18.08.2013 15:27 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo benediktus, Fehler, daß das Rührwerk nach Programmabbruch weiter lief, ist behoben. Fehlerbereinigte Version im Anhang DateianhangDoppelbock mit F4 und F1 (statt I1).zip (91 Downloads) |
07.09.2013 20:47 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo benediktus, Ansteuerung für Q2 eigenständig aufgebaut. Nach der Quittierung von dem Meldetext "NG&Umbau Aufheizen Kessel 2"laufen Pumpe und Heizlüfter nicht mehr, nur noch die Heizung (wie von Dir gewünscht). DateianhangDoppelbock mit F4 und F1 (statt I1).zip (101 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf