28.05.2014 21:51 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
at motmonti sorry dachte Pt 100 mit messumformer analog eingänge ist neuland für mich muss ich mich erst einlesen.. ich fang mal inder reihenfolge Beleuchtung/Luft/Wasser an at Bertel hab ich schon angeschaut echt super leistung ... beleuchtung hab ich mal fertig soweit bei sonnenuntergang auto betrieb.. Led pool und Garten an bei Dämmerungein 1 Uhr aus,, bei längerem eingang immer aus oder immer ein bei sonnenaufgang auto aus nicht auto betrieb ein und aus mit taster sonnenaufgang aus pool beleuchtung bei sonnenuntergang anoder aus mittaster danach bei längerem betätigen an für x stunden (600W) um 1 uhr alles aus mit vorwarnzeit. hoffe ich hab das alles gut erklärt,, lob an das forum echt super hier.. hab ich was falsch gemacht gehts einfacher ??? lg DateianhangSchaltplan1.zip (63 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nico007 am: 28.05.2014 21:57 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.05.2014 22:02 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
da hab ich noch paar fehler drin grad erkannt.. |
29.05.2014 12:01 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo nico, dann warten wir mal auf eine neue Version von dir...
MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf