29.07.2014 10:13 | |
Beigetreten: 04.08.2011 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 292 Bewertung:
|
Hallo Mecha, bei mir funktioniert das leider nicht. Anstatt mit ActiveScreen hab ich das jetzt so probiert: Dim myobject Dim objActiveScreen Set objActiveScreen = HmiRuntime.ActiveScreen Set myobject=HmiRuntime.Screens(objActiveScreen.ObjectName).ScreenItems("Schaltflaeche_1") myobject.FocusWidth=10 Das hat aber nicht funktioniert, es ist folgende Fehlermeldung gekommen: please check transfer of names option Über diese Fehlermeldung bin ich auf die folgende Diskussion gestoßen WinCC flexible 2007, Skripte Finde leider die Option "Namen transferieren" nur im WinCC flexible in den Runtime-Einstellungen. Wo findet man diese Einstellung im WinCC V13 ? FG norghe |
Zuletzt bearbeitet von: norghe am: 29.07.2014 10:14 |
|
Folgen Sie uns auf