06.05.2015 08:09 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Ich habe mich nun mal Schritt für Schritt an diese Anleitung gehalten https://support.industry.siemens.com/cs/document/89852595?lc=de-WW leider genauso ohne Erfolg, hab sogar ne andere Steuerung, anderen PC verwendet, andere Kabel. Ich wollte das Panel mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Bin auch da nach Anleitung vorgegangen. Das ganze funktioniert leider auch nicht. Wenn ich das Panel neu starte mit Prepare for Reset starte es auch neu in den Bootloader Modus aber am Rechner tut sich nichts (Warte auf Booten). Ich hatte dann versucht es mit USB durchzuführen, da ist die Option Werkseinstellung leider ausgegraut. Ich konnte aber über USB ein Firmware Update durchführen, das hat funktioniert. Nur da hat er leider im letzten Schritt die Einstellungen wieder hergestellt. Kennt jemand noch andre Methoden die Werkseinstellungen zu laden ? |
08.05.2015 08:23 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
passt die Runtime Version des Panel zur Software die du verwendest ? Runtime: V13.0 oder V13.1 TIA: V13.0 oder V13.1 |
08.05.2015 10:30 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Ja beide Versionen sind identisch. Ich habe TIA Portal/Step 7/WinCC V13 SP1 Update 1 und auf dem Panel ist V13.0.1.0 |
11.05.2015 06:36 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Genau, ich habe im Panel genau die selbe IP wie im Projekt. Anpingen lässt es sich auch in beide Richtungen. Also Panel auf PC geht auch. |
Folgen Sie uns auf