08.01.2016 04:16 | |
Beigetreten: 18.04.2009 Letzter Bes: 21.07.2024 Beiträge: 42 Bewertung: (9) |
Hallo, könntest du ein paar Screenshots vom Starter/Startdrive hochladen? Gruß Wolfgang |
11.01.2016 10:14 | |
Beigetreten: 07.11.2008 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (2) |
Hallo, das Problem ist gelöst, jedoch ist mir das ganze jetzt erst recht ein Rätsel!
2 ms: 4 ms: Steuerwort von 47Fh auf 47Eh und wieder 47Fh 935 ms später läuft der Antrieb wieder. OHNE QUITTIERUNG!
So, das Safety bringt eine Störung, und der Umrichter nicht, und kann ohne Quittierung wieder in Betrieb genommen werden?!?
Hat da jemand eine Erklärung? DateianhangTrace.zip (86 Downloads) |
Folgen Sie uns auf