22.04.2008 21:17 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo liebe LOGO!-Gemeinde, seit einiger Zeit ist ja LOGO!Soft Comfort V5.0.22 verfügbar, doch leider sind auf der Download-Seite des SIEMENS Support keinerlei Infos vorhanden, welche Unterschiede (Fehlerbereinigung, Verbesserungen und Funktionalitäten...etc.)zur Vorgängerversion V5.0.21 bestehen. Hat jemand diesbezügliche Informationen irgendwo gefunden oder selbst zusammengestellt? Hier im (deutschen) Forumsind m. E. bislang lediglich die beiden folgenden Beiträge mit Fehlerbeschreibungen zur Version V5.0.22 verfügbar: · Unexpected Error ·Probleme beim Schaltplanausdruck MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 23.04.2008 22:51Links korrigiert.....Danke für den Hinweis raz ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
23.04.2008 23:33 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Opatzki, hallo MEXX, danke für die Rückmeldungen. Also die Funktion"Markieren und Beschriften von Linien" gibt es m. E. in der Version V5.0.21 nicht. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf