03.04.2019 15:33 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 5880 Bewertung:
|
Hallo, der Wert wird als Prozentwert bezogen auf die RPM des Antriebes. (Parameter 2000). 4000 0000 = 100% Gilt Allgemein: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/59414036 |
With best regards, |
|
04.04.2019 09:24 | |
Beigetreten: 06.03.2015 Letzter Bes: 07.04.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Danke, aber das war nicht meine Frage. Außerdem ist ihr Link fehlerhaft. "Seite nicht erreichbar" |
05.04.2019 10:43 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 5880 Bewertung:
|
Hallo, das Verhalten past. Das "Flakern" kommt durch den Zahlenkreis. 2.5. Binärdarstellung von Zahlen mit Vorzeichen http://public.beuth-hochschule.de/~kempfer/skript_informatik/Kap02.html Die Daten werden nicht in der im Antrieb vorliegenden technologischen Einheit, sondern normiert nach DPV1, als Ganzzahl in Hexadezimaldarstellung (bezogen auf 4000 Hex oder 4000 0000 Hex) übertragen. PZD-Wert / Normwert = Parameterwert / Bezugswert PZD-Wert: Über den Bus übertragener PZD Wert als Ganzzahl im HEX Format. Parameterwert: Technologischer Wert des Antriebsparameters, der gelesen oder geschrieben werden soll, im REAL (FLOAT) Format. Normwert: 4000 Hex bei WORD oder 4000 0000 Hex bei DWORD (entspricht 100% des Bezugswertes). Bezugswert: Technologischer Bezugswert (p200x, 100 °C oder 100 %) im REAL (FLOAT) Format, bei dem der Normwert übertragen wird. Die Bedeutung dieses Zahlenwertes hängt davon ab, zu welcher Kategorie das Signal gehört, das übertragen wird: 4000 Hex (4000 0000 Hex) entspricht p2000 ... p2007Bezugsdrehzahl, Bezugsspannung, usw. 4000 Hex (4000 0000 Hex) entspricht 100 °CTemperatur 4000 Hex (4000 0000 Hex) entspricht 100 %Prozent |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf