31.10.2008 07:34 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (6) |
Moin Moin Hansemann, ist kein Problem. Einfach mit einem Analogverstärker das Signal umdehen und einen Offset bilden. In deinem Fall Gain -0,7 ( 7 Volt Differrenz) und das Minus für die negative Kennline. Dazu den Offest von 800, damit der Spaß auch bei 8 Volt beginnt. Ich war so frei die eine Schaltung zusammenzuschieben. (VErsion6) , wenn du es nicht öffnen kannst updaten oder den Screenshot verwenden. Hoffe geholfen zu haben. Keep on rockin´, RMR DateianhangAnalog umsetzen.zip (142 Downloads) |
31.10.2008 21:44 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Hansemann und alle die immer wieder nach der Berechnung von GAIN und OFFSET fragen, wer lesen kann ist klar im Vorteil, denn in der "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ist ein LINK zu entsprechenden ausführlichen Hinweisen und Hilfsmitteln dazu bereitgestellt: "Hinweise zur Berechnung von Gain und Offset für Analog-Blöcke (wie insbesondere den Analogverstärker) der LOGO!" MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf