23.02.2020 01:44 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 2281 Bewertung: (99) |
Hallo Zugsicherung, Ich nutze zwar kein Excel, sondern Calc aber das macht hierbei keinen Unterschied. Unter Calc kenne ich keine Formatierung die sowas kann. Aber wenn Du eine Spalte neben den Werten einfügts und dann im benachbarten Feld "=VERKETTEN(GANZZAHL(A1/60);":";(GANZZAHL(A1/60)*(-60)+A1))" eingibts (wobei A1 das Feld beschreibt, auf dem sich diese Formel bezieht), erfüllt das den selben zweck. Die Spaltenbreite der Bezugsspalte stellst Du dann auf 0. mfG Ella_68 Dateianhang3462.zip (327 Downloads) |
23.02.2020 07:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33886 Bewertung: (4215)
|
Oder im Format "Tage : Stunden : Minuten ". =VERKETTEN(GANZZAHL(A1/1440);"d : ";GANZZAHL((A1-((GANZZAHL(A1/1440))*1440))/60);"h : ";(A1-((GANZZAHL(A1/1440))*1440)-((GANZZAHL((A1-((GANZZAHL(A1/1440))*1440))/60))*60));"m ") DateianhangBetriebsstunden Formatierung.zip (330 Downloads) |
23.02.2020 17:54 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 2281 Bewertung: (99) |
Genial einfach ! Man lernt halt nicht aus. mfG Ella_68 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf