Industry Online Support
Technical Forum
01.09.2005 14:08 | |
Beiträge: 3609 Bewertung: (29)
|
Guten Tag, Ist es möglich eine CPU313C mit einem CP342-5, über einen DP/DP - Koppler, mit einer CPU414 zu verbinden? mfg |
01.09.2005 14:08 | |
Beigetreten: 10.08.2005 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 1486 Bewertung: (32)
|
Ja, das ist möglich. Es kann genauso wie in der Frage skizziert konfiguriert werden. Im DP/DP-Koppler ist die korrekte Zuweisung der Ein- Ausgangsbereiche nach Größe und Format zu beachten. Speielle Probleme sind bei grundlegenden SIMATIC S7 Kenntnissen nicht zu erwarten. Links zum DP/DP-Koppler: http://support.automation.siemens.com/WW/news/de/1179382 Handbuch zum DPDP-Koppler http://support.automation.siemens.com/WW/news/de/18491063 Info zum neuen DP-Koppler http://support.automation.siemens.com/WW/news/de/113602 GSD-Dateien http://support.automation.siemens.com/WW/news/de/18909379 6ES7158-0AD01-0XA0 Ablösung für 6ES7158-0AD00-0XA0 Mit freundlichen Grüßen Technical Support Automation & Drives |
Folgen Sie uns auf