07.02.2021 01:28 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.06.2022 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo zusammen, der Beitrag ist für mich interessant, da ich 4 Logo verbinden will, eine davon weiter weg. Wäre es nicht einfacher, den Verkehr nur von einer Seite zu überwachen, und das in meinem Fall für 3 Wege? Quittierung dann mit Meldetext, Beispiel angefügt, könnte ja mit Zähler erweitert werden, damit nicht bei einmaligem Ausfall eine Meldung kommt. Was wäre denn zu tun, wenn der Verkehr unterbrochen wird - was sind denn typische Netzwerkfehler? Danke & Gruß, Logobeat ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangWatchdog-4logo.zip (93 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/08/2021 11:00:34Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.02.2021 21:19 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 2206 Bewertung:
|
Hallo Logobeat, Als Beispiel hab ich mal ein Demo geschrieben, wo alle Logos berücksichtigt werden. Die Pumpensperre wird dann in "Logo 3" mit einem Or- & And-Verknüpfung umgesetzt. Vielleicht kannst Du was davon verwenden MfG Ella_68 DateianhangWatchdog-4logo mod.zip (113 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf