17.01.2021 15:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 33635 Bewertung:
|
Schau dir mal diese FAQ an: |
17.01.2021 18:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 33635 Bewertung:
|
Das Problem ist: Die FAQ ist schon etwas älter und daher sind die Links nicht mehr aktuell, weil Siemens ständig seine Webseiten umbaut. Hier kannst du dir das Upgrade auf die vorletzte Version von LSC, die Version V8.2.1 downloaden. Ist allerdings ein 1,3 GB großes Komplettpaket, aber nicht exportbeschränkt. LSC V8.2.1 Upgrade Komplettpaket Hier dann noch der Link zum aktuellen Upgrade auf LSC V8.3. Dieser Download unterliegt allerdings einer Exportbeschränkung, welche einer Erweiterung deiner Registrierung verlangt. Bis du dann die Freigabe erhältst, können schon ein paar Tage ins Land gehen ... |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf