01.08.2022 15:09 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 1465 Bewertung: (149)
|
Die S7-1500 / S7-1200 Steuerungen bieten die Möglichkeit, mit OPC UA zu kommunizieren. In diesem Video möchten wir den Funktionsumfang und die Aktivierung zeigen. Des Weiteren ist es möglich, eine eigene Server-Schnittstelle zu erstellen. Wie Sie hierbei vorgehen können, wird im Video gezeigt. Im nächsten Video wird das Thema OPC UA Methoden auf der Steuerung behandelt. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 08/01/2022 15:50:44Hinweis zum zweiten Video ergänzt. |
|
23.09.2022 13:37 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 1465 Bewertung: (149)
|
Falls Sie sich im Vorfeld grundlegend mit dem Thema OPC UA beschäftigen möchten, können Sie sich die Aufzeichnung des Webinars Verbindung schaffen… durch den Einsatz von OPC UA aus der Webinarreihe Engineering Efficiency anschauen.
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2022).
|
Folgen Sie uns auf