23.09.2023 16:33 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe wieder ein neues, kleines Projekt (irgendwie wird man süchtig und nie fertig). Die Suchfunktion hat keinen Treffer ergeben-hat bislang keiner diese Idee gehabt? Da bei uns in der Gegend in den letzten Jahren immer häufiger eingebrochen wurde, möchte ich zum Erhöhen der Sicherheit und für das bessere Gefühl eine Alarmanlage mittels Logo ( 6ED1052-1MD08-0BA1 ) realisieren. Dazu habe ich schon in jdem Raum einen 12V-Bewegungsmelder, der die Fenster/Türen erfasst . Diese Melder möchte ich an die Logo anlegen (siehe Programm mit Funktionsbeschreibung anbei). Leider komme ich gerade beim Komplett-Reset und dem Piepser, der über die 30sec piepst, in der ein Alarm ausgelöst wurde, aber die Sirene & Blitzlicht noch nicht aktiv ist nicht weiter. Mir ist natürlich bewusst, dass ich keine Sicherheit habe, wenn die Logo spannungsfrei ist, dass die Linien nicht sabotagefest sind, etc. Aber das brauche ich alles nicht. Ich könnte über unsere Handys via IOBroker, oder vor Ort (Codeschloss) das Wesentliche steuern und das würde mir reichen. Ich schütze damit ja keine Bank. Es wäre Klasse, wenn ihr das Programm auf Richtigkeit prüfen könntet und mir speziell beim Komplett-Reset und der Piepserfunktion etwas helfen könntet. Schönes Wochenende und danke. DateianhangAlarmanlage.zip (100 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Andre38 am: 09/23/2023 16:37:07 |
|
24.09.2023 10:09 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 27.07.2024 Beiträge: 2206 Bewertung:
|
Hallo Andre38,
Da Du mit Eingangsimpulsen, wie in Deinem Programm beschrieben, arbeitest, wirst Du mit aller Warscheinlichkeit viele Fehlarlarme haben Wie dem auch sein, ich habe mal nach Deinen Angaben versucht Dein Programm dahin anzupassen. Vielleicht hilft Dir das weiter. Gruß Ella_68 DateianhangAlarmanlage mod 1.zip (158 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.09.2023 14:16 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung:
|
Hallo Ella_68, heute ist endlich die neue Logo und die Logo Power eingetroffen, so dass ich nicht mit den bereits zuverlässig laufenden Logos spielen muss. Ich habe dein Programm getestet-danke nochmals. Zunächst ist mir ein Fehler meinerseits aufgefallen, denn die Bewegungsmelder sind allesamt Öffner-ich hatte Taster/Schließer gewählt. Das habe ich nun korrigiert und die Eingänge der Selbsthalterelais negiert (vorher lief der 30 Sec-Zähler beim Einschalten der Anlage (I7) schon los, ohne das I1-I6 ausgelöst hatten. Was aber noch nicht funktioniert sind die drei Ausschaltverzögerungen B012, B013, B014. Diese laufen gar nicht los, wahrscheinlich weil ein dauerhaftes Signal anliegt. Müsste ich hierzu einen Impulsgeber vorschalten, der nur den kurzen Impuls zum Starten gibt? Oder wird das "eleganter" gelöst? Anbei findest du das von mir angepasste Programm. Danke im Voraus für deine Hinweise. Viele Grüße, Andre. DateianhangAlarmanlage_V3.zip (74 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Andre38 am: 09/27/2023 14:16:26Zuletzt bearbeitet von: Andre38 am: 09/27/2023 14:17:14 |
|
27.09.2023 17:37 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 27.07.2024 Beiträge: 2206 Bewertung:
|
Korrekt ! Die Abfallverzögerung läuft erst los wenn das Triggersignal auf 0 zurück fällt. Dazu nimmt man jeweils ein AND mit Flanke (siehe Anhang). Gruß Ella_68 DateianhangAlarmanlage_V3 mod.zip (97 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 09/27/2023 17:38:28Tippfehler beseitigt |
|
27.09.2023 17:59 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung:
|
Vielen Dank, dann ist mir das klar. Die von dir angeh. Datei ist eine alte Version. ;-) Schönen Abend. |
05.10.2023 15:18 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung:
|
Hallo, ja, NI1 liefert ein Dauersignal (Schalter). |
Folgen Sie uns auf