25.02.2022 13:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 33665 Bewertung:
|
Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Werte, welche jeweils per Parameter-VM-Zurordnung übergeben werden, in der Simulation nicht übergeben werden. Das selbe Problem wird in diesem Thema diskutiert: Daten aus Fronius GEN 24 mit Logo 8.3 auslesen - Kann man die VD Variablen auch direkt nutzen?Hier ist ein User der Meinung gewesen, dass dies generell nicht geht, nicht nur in der Simulation nicht. Der User konnte aber doch noch überzeugt werden. |
25.02.2022 14:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 33665 Bewertung:
|
Hier noch ein Screenvideo vom Simulationsmodus und dem Online-Test. Werte von LOGO!1 an LOGO!2 übertragen (Simulation und Online-Test).zip Da die Datei zum Anhängen zu groß ist, habe ich sie auf meine Cloud geladen. DateianhangWerte von LOGO1 an LOGO!2 übertragen (Simulation und Online-Test).zip (155 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/28/2022 07:12:17Links entfernt und Datei als Anhang hinzugefügt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf