04.07.2010 08:20 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 10229 Bewertung: (1181) |
Jede Kampf anfleht Schlachtopferen. Gruss, Hristo Mihalev |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.07.2010 11:18 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Allerdings hat der Schiri doch auch einiges durchgehen lassen, man darf es halt nicht übertreiben... |
04.07.2010 19:41 | |
Beiträge: 91 Bewertung: (6) |
Na sag ich doch. Nur noch die Spanier und dann die Holländer... Dieses Mal könnte es klappen... |
05.07.2010 07:16 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Also doch, alles für Deutschland (beim Buchmacher, mein ich). |
05.07.2010 07:28 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
ja mitlerweile schaut es gar nicht so schlecht aus mit dem titel. auch im vergleich zu den anderen mannschafte, ist keine dabei, die nicht zu schlagen ist! dann mal auf ins FINALE... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
05.07.2010 07:51 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 10229 Bewertung: (1181) |
Ist zum Ding für das Finale nicht früh? |
06.07.2010 10:11 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
JA, der hat sich ja echt klasse gemacht. seine erste richtige profi saison und dann schon fast alles erreicht! nicht schlecht... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf