07.07.2022 20:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Ein Screenshot hilft da nicht weiter. Lade mal dein Programm als ZIP Archiv hoch. |
07.07.2022 20:44 | |
Beigetreten: 10.05.2020 Letzter Bes: 04.11.2023 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo iox65 Ein Teil des Programms als Zip angehängt. DateianhangUV-Keller V5.zip (215 Downloads) |
07.07.2022 21:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Aus irgendeinem Grund ist dein Projekt zerschossen. |
08.07.2022 12:30 | |
Beigetreten: 10.05.2020 Letzter Bes: 04.11.2023 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo. Hm. Das verstehe ich jetzt zwar nicht so ganz. Bei mir geht es. Auch auf anderen Computern. Kann sein das mein ZIP nicht richtig funktioniert. ZIP verwende ich eigentlich nicht. Ich habe jetzt mal die Datei angehängt und habe nur die Endung geändert in .zip. Wenn ihr die heruntergeladen habt dann einfach die Dateiendung in .snp ändern. Wichtig ist nur das die Date hinterher wieder UV-Keller V5.snp heißt. Das ist übrigends ein Netzwerkprojekt. Weis nicht ob das eine Rolle spielt. Habe es hier probiert und es funktioniert hoffentlich bei euch jetzt auch. . DateianhangUV-Keller V5.zip (189 Downloads) |
08.07.2022 12:39 | |
Beigetreten: 10.05.2020 Letzter Bes: 04.11.2023 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo Nochmal. ich habe jetz eine Standart LogoSoftComfort (.lsc) Datei erzeugt. Vielleicht funktioniert das besser bei euch. Witzig das man keine LogoSoft Comfort Dateien direkt hochladen kann. DateianhangSchaltplan1.zip (221 Downloads) |
09.07.2022 07:56 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 1345 Bewertung:
|
bei mir auch kein Datalog. 1. Versuch ... IP Einstellungen , S7 Zugriff erlaubt ... Ansteuerung Datalog auf 2sec Pause gesetzt --- dennoch kein Datalog 2. Versuch Block Datalog gelöscht, einige Einträge neu eingestellt ... funktioniert Time,B014.Ax,B015.Ax,B022.Ax DateianhangSchaltplan1.zip (192 Downloads) |
09.07.2022 08:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Ich habe auch das Data Log gelöscht und neu eingefügt, aber trotzdem wird kein Data Log gefunden. |
Folgen Sie uns auf