29.11.2018 08:17 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
@Thomas.Langmeier Wo kommt eigentlich die Registernummer HR2802 her, die du für Energie ausgewählt hast ? Aus Versehen eine 2 vorangestellt, die da nicht hingehört ? Es sollte doch HR 802 sein und dann kommt noch hinzu, dass die Wirkarbeit als Double ausgegeben wird. Es werden also 4 Words belegt und der Konverter muss auf Typ "Double" umgestellt werden. M.f.G. Scorp P.S. Habe noch ein Testprogramm für Gleitzahlen erstellt, um in der Simulation die Konverter testen zu können. Es werden manuell die Gleitzahlen 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 und 10.000.000 mit Hilfe von Multiplexern erzeugt (dienen nur der Zahlenablage im Variablenspeicher) Wer beliebige andere Zahlen erzeugen möchte, sucht im Internet z.B. nach IEEE-754 Konverter, tippt da seine gewünschte Zahl ein und splittet das Ergebnis in zwei 16-bit-Werte, die man in einem Multiplexer als V1 und V2 bzw. V3 und V4 hinterlegt. DateianhangGleitzahlen.zip (164 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 29.11.2018 09:59:59 |
|
Folgen Sie uns auf