08.11.2016 12:55 | |
Beigetreten: 11.10.2016 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
nur einen auftrag für den CU_S telegr. 390 |
09.11.2016 15:23 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 22352 Bewertung:
|
Hi, dann schreib doch mal bitte Konkret welche Returncodes kommen. Wenn ein Schreibauftrag vom Antrieb abgelehnt wird so wird das über den Ret_Val abgebildet. Bei dem TimeSync ist es meiner Erinnerung nach so das erst p3100 geschrieben werden muss Wenn es dir nur um die Uhrzeitsync geht dann nimm doch einfach erstmal den fertigen baustein für die S7-1500! Verwenden Sie den Funktionsblock "LAcycCom_RTCSinamics" aus der LAcycCom Bibliothek: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479553 Gruß Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 09.11.2016 15:25:05Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 09.11.2016 15:29:27 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
09.11.2016 15:57 | |
Beigetreten: 11.10.2016 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Ja stimmt das ist ErroId DiagId ist : 0xDE80_B500 |
Folgen Sie uns auf