16.06.2009 13:55 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Rene_10r, hier findest du einen Beitrag, hilfreich und exzellent, wie man dieses lästige Quote - Problem "umschiffen" kann. /tf/WW/de/Posts/27870#top Vielleicht wird das Problem ja mal in Zukunft in die Forum - Diskusstionsliste für die nächste Version mit aufgenommen. |
16.06.2009 14:01 | |
Beigetreten: 21.04.2006 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 510 Bewertung: (24) |
Okay, ist aufgenommen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.06.2009 14:07 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Für ein Sternchen reicht es nicht, mein Dank ist dir aber gewiss! |
16.06.2009 14:10 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Ist dir da ein Problem aufgefallen, das mir entfallen ist? Manchmal vergesse ich eine Zeile zu löschen in den Zitaten und daher steht einmal zu viel drin, wer was schrieb. Meintest du das oder noch etwas anderes? Ich werde mir aber deinen Link einmal anschauen und ggf. den hilfreichen und exzellentenBeitrag entsprechend würdigen |
16.06.2009 14:11 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Ok, ich glaube jetzt sehe ich, was du meinst. Komischerweise ist acuh im mein geschriebenes ein Rahmen. |
16.06.2009 14:42 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
= meine Bewertung |
Folgen Sie uns auf