21.10.2016 11:57 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Guten Tag, ich möchte Wasserdruck über eine Druckerhöhungspumpe mit FU regeln. Eigentlich wollte ich das mit einem PI-Regler und über den 0-10V Ausgang machen. Es war mir aber zu aufwendig bzw. kompliziert und deshalb habe ich es mit einem 2-Punkt-Regler gebastelt. Das funktioniert aber so nicht und deswegen meine Bitte. Kann bitte jemand helfen, meine Steuerung auf PI-Regler mit 0-10V Ausgang zu programmieren. Der Sollwert sollte über das Logodisplay vorgegeben werden können. Programm befindet sich im Anhang. Die Druckregelung ist ganz unten auf Blatt3. Drucksensor ist 0-6bar, was 0-10V entspricht. Danke im Voraus! DateianhangDruckerhöhung.zip (77 Downloads) |
21.10.2016 15:05 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Oh die nicht verwendeten Blöcke wollte ich herauslöschen. Ich lade hier nochmal mit gelöschten Blöcken hoch. Der Drucksensor ist AI1, jetzt momentan wird die Pumpe noch über den 2-Punkt-Regler und den Q12 angesteuert. Wie gesagt soll jetzt der 2-Punkt-Regler durch einen PI und der Q12 mit einem Analogen Ausgang 0-10V ersetzt werden. Ihn gibt es momentan noch nicht. Der Sollwert des PI Reglers sollte über das Display vorzugeben sein. Istwert sollt auch angezeigt werden. Danke schon mal... DateianhangDruckerhöhung2.zip (60 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: chris87 am: 21.10.2016 15:16:08 |
|
21.10.2016 15:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 33882 Bewertung: (4214)
|
Hier mal ein Beispiel. Mit I1 schaltest du den Regler ein bzw. aus. Im ausgeschaltetem Zustand gibt der Regler den Wert aus, welcher im Parameter Mq hinterlegt ist.
DateianhangPI-Regler.zip (118 Downloads) |
21.10.2016 16:48 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Was habe ich verbrochen, dass mein Regler nicht den aktuellen Istwert erkennt? Bitte um Hilfe! und Danke schonmal ;-) DateianhangDruckerhöhung3.zip (60 Downloads) |
21.10.2016 17:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 33882 Bewertung: (4214)
|
Was da in deinem Programm schief läuft, kann ich dir nicht sagen. Von der Verknüpfung und der Parametrierung her passt es. Ich habe jetzt mal mein Programm in deins reinkopiert. Dann klappt es. DateianhangDruckerhöhung_V4.zip (138 Downloads) |
Folgen Sie uns auf