09.06.2010 14:37 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hi,
hier mal ein Tipp wie man den Speicherhunger des Firefox Browsers etwas niedriger halten kann! Vorgehensweise: In der Adressleiste des Firefox Folgendes eingeben: about:config Unter Filter "config.trim_on_minimize" eingeben und bestätigen Falls nichts angezeigt wird den Wert als Boolean anlegenund auftrue setzen Jetztwird die Speicherauslastung nach jedem Minimieren des Firefox-Fensters auch minimiert. Zu beachten ist aber, dass der Gesamtverbrauch nicht sinkt, in der Auslagerungsdatei wird weiterhin Platz verbraucht. Deshalb umzu verhindern dasFirefoxsehr viel Arbeitsspeicher belegt noch Folgendes machen. Grund: Das Problem liegt unter Umständen am Pufferspeicher für die Vorwärts- und Zurück-Schaltflächen ("eine Seite vor" bzw. "eine Seite zurück") in der Symbolleiste, die sich der Firefox Browser merken muss. Sind viele Fenster oder Tabs geöffnet, merkt sich der Browser alle Sessions der geöffneten Webseiten, also auch die Vorwärts- und Zurück-Webseiten. Um so mehr Speicher der Rechner hat, desto größer der Cache vom Firefox. Die Größe des Speicher-Caches wird also standardmäßig anhand der Menge des freien Arbeitsspeichers berechnet. Der Wert config.trim_on_minimize soll den Speicher beim Minimieren aufräumen, während der Wert browser.sessionhistory.max_total_viewers die RAM-Anzahl der zu "cachenden" Seiten angibt. Je weniger RAM-Anzahl angegeben wird, um so weniger zu "cachender" Speicher wird benötigt. Vorgehen: In die Adresszeile des Browsers about:config eingeben. In der Filter-Leiste browser.sessionhistory.max_total_viewers eingeben. Doppelklick auf den Wert (Standardwert -1) und den Wert 0 oder 1, wie in der unteren RAM-Tabelle angegeben, eintragen. Der Leak beider Kombinationen config.trim_on_minimize und browser.sessionhistory.max_total_viewers reduziert den Speicherhunger von Firefox. Wieviel RAM soll der Firefox-Browser verwalten? 32 MB = 0 64 MB = 1 128 MB = 2 256 MB = 3 512 MB = 5 1024 MB = 8 2048 MB = 8 4096 MB = 8 ... und wenn man auch noch weniger Autovorschläge haben will auch noch den Wert browser. urlbar. maxRichResults auf <12 einstellen (Ich verwende 5 das reicht vollkommen) Die Einstellungen werden dann mit dem Neustart des Firefox wirksam. Falls es einem nicht gefällt kann man natürlich die Werte auch wieder auf die alten zurücksetzen. Zum Test einfach mal den Firefox aufmachen ein zwei Seiten aufrufen (man beachte die 5 Vorschläge statt 12) und dann mit dem Taskmanager den Speicher des Firefox Threats anschaun. Dann Firefox minimieren und nochmal! -> siehe da er braucht deutlich weniger wie zuvor! Wunderbare Sache oder?!? |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 21.06.2010 10:00~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
21.06.2010 09:55 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
kleine korrektur. es sollte schon config.trim_on_minimize sein anstatt config-trim_on_minimize! wie bekomme ich eigentlich falsch oder nicht benötigte einstellungen weg? löschen geht in der config leider nicht. zumindestens hab ich da nix gefunden. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
21.06.2010 10:13 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
danke dir. war etwas mühsam zu finden. über die suche gings dann und zum glück haben die datei/en ja nen zeitstempel. denn die gibts ja mehrfach. aber scheinbar, hat mozilla diesen eintrag von sich aus schon abgewiesen/gelöscht, denn er war nicht mehr auffindbar. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.06.2010 10:52 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
ich hab noch mal gegoogelt, da ich neugierig geworden bin. hier noch eine allgemeine erklärung zu diesem thema: http://www.firefox-browser.de/wiki/About:config es sind ja reichlich einstellungsmöglichkeiten. hier die erklärung in deutsch => http://www.firefox-browser.de/wiki/About:config_%28Einstellungen%29 in englisch gibt es hier was => http://kb.mozillazine.org/About:config_Entries da kann man mit sicherheit noch einiges machen und ich werd mich näher mit beschäftigen. gochtel |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 21.06.2010 10:57Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 21.06.2010 10:54...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf