19.10.2013 21:00 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo mrjaeger007, nein, es gibt nichts Neues. Ich habe die Schaltung für eine 0BA6 selbst seit der Veröffentlichung erfolgreich in Betrieb und bin mit den Regelergebnissen voll zufrieden. Für eine 0BA7 habe ich ja eine Variante in meiner Antwort zuvorvon 30.05. in diesem Beitrag vorgestellt. Diese ist mit der für die 0BA6 funktional identisch, nutzt jedoch den Block "Mittelwert" der 0BA7 aus, was einige Blöcke einspart. Erweiterungen zur Netzwerkeinbindung sind natürlich nach Bedarf hinzuzufügen... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
26.11.2013 21:15 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo mrjaeger007, sorry, dass du dir so viel Arbeit gemacht hast....?? Doch bereits in meiner vorhergehenden Antwort hatteich dich darauf hingewiesen für eine 0BA7 die von mir dazu veröffentlichte Variante zu verwenden (und damit die von dir beschriebenen Probleme weitestgehend zu umgehen...) Auch aufdie Probleme mit dem Block "Softwareschalter" habe ich bereits in diesem Beitrag (meine Antwort vom 18.05.2013 hingewiesen: Zitat: "nachdem ich den Fehler eingrenzen konnte (Angaben unter 0BA7 - Sammlung von erkanntem (Fehl-)Verhalten) und so meine mit LSC V6.1.12 erstellte Schaltung nahezu vollständig in LSC V7.0.30 laden konnte, stelle ich hier nun auch den 3-Punkt-Schrittregler für die LOGO!-Serie 0BA7 inkl. Textmeldungen ein (mit nur leicht geänderte Textmeldungen)..." Leider erfolgten auch in dem verlinkten Beitrag bislang keine Reakionenoder Meldungen über Erfahrungen anderer Nutzer?? Doch die Beschreibung der Problematik und deren Lösung stehen hier im Forum bereit.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf