17.08.2022 16:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
VW20 + VW21? Dann hast du bestimmt eine Überschneidung. |
17.08.2022 16:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Ein Blick in die Variablentabelle zeigt, dass du die Adressierung in VM-Speicher nicht kennst. Die Adressierung der Variablen erfolgt Byte orientiert. Bit = Byteadresse.Adresse des Bits in dem Byte. Byte erklärt sich von selbst. Z.B. VB0, VB1, VB2 usw. Word = Gleich 2 Bytes, angeben wird die Adresse des ersten Bytes. DoubleWord = Gleich 4 Bytes, angegeben wird die Adresse des ersten Bytes. DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (171 Downloads) |
Folgen Sie uns auf