16.02.2012 14:36 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
Ich möchte an meine Logo ( 0BA7) das Gira Touch Panel anschliessen welche Komponenten brauch ich eigentlich doch nur die Erweiterung EIB/KNX für die Logo dann noch das Bus Kabel rüber gelegt und dann kann ich doch vom Touch aus alle Ein,-Ausgänge der Logo steuern oder hab ich da einen Denkfehler mfg |
16.02.2012 14:39 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Willst du die LOGO! und das Panel in ein vorhandenes EIB/KNX-System einbinden? |
16.02.2012 14:50 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
nein bis jetzt hab ich nur die Logo noch kein EIB/KNX Modul wollte mich erstmal schlau machen was ich alles benötige |
16.02.2012 16:07 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
Eigentlich soll es nur eine Bedienbarkeit der Logo sein die HMI Geräte von Siemens ohne jemanden zu Nahe zutreten sehen einfach nicht so toll aus weil das Panel ja im Flur eingebaut werden soll von wo aus ich z.B den Zentral aus für die Beleuchtung schalten möchte und ETS ist ja auf dem Panel schon Voristalliert kann doch nicht so schwer sein da ein paar Knöpfe zu Programmieren dann noch eine andere Frage meine jetzige Jalousie Steuerung kann an einen I2C Bus angeschlossen werden ist es möglich diese auch aufs Panel zu bekommen um die Rolläden zu bedienen vom Panel aus |
16.02.2012 16:46 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Wenn ich mir die Beschreibung des Gira Touch durchlese.... ja, es ist ETS installiert. Verstehe es aber so, daß dies nur zum programmieren des Touch ist. Auszug Beschreibung: Die Projektierung erfolgt über die von vorne zugängliche USB-Schnittstelle oder bei Änderungen der Projektierung über den KNX/EIB. Klingt für mich so, daß ETS benötigt wird. Auch das Logo EIB-Modul wird dann mit der ETS-Software projektiert.... Daten über den EIB-Bus übertragen. EIB ist nicht sooo einfach..... habe selbst mich mal an ETS 3.0 versucht. Nachteil bei Logo -> EIB, die in EIB verwendeten Logo Ein- Ausgänge verlierst du Hardware-seitig an der Logo. Wenn du für sehr wenige Eu's an ein Touch kommst, verfolge es weiter. Ansonsten würde ich eher ein HMI einsetzen, auch wenn's nicht so schick ausschaut. Habe dir mal etwas angehangen, schau's dir mal an. DateianhangLogoKNX_2005.pdf (132 Downloads) |
16.02.2012 16:48 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Und noch etwas zum Logo EIB-Modul
DateianhangEIB_KNX_Modul.pdf (109 Downloads) |
16.02.2012 16:58 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Die Siemens Comfort-Panels schauen meiner Meinung nach gar nicht mehr so schlimm aus. Siehe hier... Das Starter-Kit (Panel mit Zubehör + Software WinCC Comfort + SIMATIC Memory Card) vom KTP400 Comfort liegt glaub ich preislich unter 900€ wenn ich mich recht erinnere. Hatte mich auf der SPS-Messe darüber informiert. Link zu den Starter Kits... |
Zuletzt bearbeitet von: Mc Muffin am: 16.02.2012 17:00 |
|
Folgen Sie uns auf