25.11.2021 06:06 | |
Beigetreten: 24.11.2021 Letzter Bes: 03.09.2022 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Logo 24 RCE 1x AM2 RTD 2x AM2 AQ LSC V8.2.1 TIA V16 |
25.11.2021 06:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4258)
|
24 RCE ist keine genaue Aussage. Bitte die Bestellnummer und die Firmwareversion angeben. |
25.11.2021 06:10 | |
Beigetreten: 24.11.2021 Letzter Bes: 03.09.2022 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
6ED1052-1HB08-0BA1 FW 1.83.01 |
25.11.2021 06:14 | |
Beigetreten: 24.11.2021 Letzter Bes: 03.09.2022 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
OK, Danke für die Info! Hatte bisher nur am Programm 'gearbeitet'. |
25.11.2021 06:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4258)
|
Ohne LSC V8.3 kann du das Programm nicht per LSC in die LOGO! transferieren, auslesen oder Status abfragen usw.. Mit LSC V8.2.1 kannst du das Programm zwar erstellen und in einem bestimmtem Format auf einer mSD-Karte abspeichern. Dann die mSD-Karte in die LOGO! stecken und einschalten. Damit läuft dann das Programm in der LOGO!, aber eine Kommunikation mit der LOGO! ist nicht möglich. Das kostenlose Upgrade auf LSC V8.3 kannst du dir hier downloaden: Download für LOGO! 8.3 Software Upgrade Allerdings ist der Download exportbeschränkt und verlangt eine erweiterte Registrierung. Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren und welche Daten werden dafür benötigt? |
25.11.2021 06:24 | |
Beigetreten: 24.11.2021 Letzter Bes: 03.09.2022 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Das war mir nicht bewusst. Danke! Hab mich gerade dafür registriert.... |
Folgen Sie uns auf