24.02.2021 09:48 | |
Beigetreten: 09.04.2020 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Danke für die schnellen Antworten! Und für was benötigt man dann die Performance - Erweiterungen? |
24.02.2021 10:00 | |
Beigetreten: 09.04.2020 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Alles klar, danke! |
24.02.2021 10:04 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 22348 Bewertung: (3006)
|
was für eine T-CPU soll da eigentlich eingesetzt werden? |
24.02.2021 12:27 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
Inzwischen gibt es auch die T-CPU als Drive Controller, vom Aufbau so ähnlich wie SIMOTION D. Wenn Du eine D435-2 ersetzt, dürfte die 1507D TF die richtige Wahl sein. Da müsstest Du dann nur zwei weitere CU320-2 (und die entsprechenden Motormodule) per PROFINET hinzufügen um 15 Achsen zu verwenden. |
|
|
Folgen Sie uns auf