25.09.2020 09:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 33414 Bewertung:
|
Für das PAC3200 gibt es von Siemens ein Anwndungsbeispiel: Wie können Sie mit der LOGO! 8 Messdaten eines SENTRON PAC3200 über Modbus TCP/IP erfassen? |
25.09.2020 10:34 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Im Anhang ist ein kleines Testprogramm, um herauszufinden, ob überhaupt Werte in der Logo ankommen. Du musst die IP-Adresse an deine Logo und an das M2M anpassen. Wo die IP-Adresse der Logo steht, weißt du bestimmt. Die IP-Adresse von M2M stellst du bei Extras -> Ethernetverbindungen ein. Darin ist ein Modbus-Client vorhanden, der 6 Register einliest, die auf dem LOGO-Display angezeigt werden. Ob die Werte sinnvoll sind, muss man dann sehen. Bei dieser Variante wird das nicht über ein Netzwerkprojekt gemacht, das geht meiner Meinung nach so einfacher. Die Anzahl der Register kannst du auch erhöhen, z.B. 10 bis 50 einstellen. Um alle Werte zu sehen, kannst du auch auf Onlinetest gehen und eine Datentabelle öffnen. Darin kannst du dann VW0, VW2, VW4 .... eingeben. M.f.G. Scorp DateianhangM2M-Test1.zip (94 Downloads) |
25.09.2020 12:22 | |
Beigetreten: 14.06.2020 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 37 Bewertung:
|
Scorp, Wir kommen weiter es gibt leben im M2M. Den wert die hinter 4098 steht ist der wert von 4096 3-PHASE SYSTEM VOLTAGE. Keine werte zu erkennen A/E Zustand DateianhangModbus-scorp.zip (99 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: jermak am: 09/25/2020 12:42:48 |
|
26.09.2020 13:29 | |
Beigetreten: 14.06.2020 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 37 Bewertung:
|
Naechster schrit. Jetzt kan ich werte A per phase auslesen. Aber wenn einer Phase uber einen A schwell wert von 16000 mA auskomt soll einen Q1 - Q ? geschaltet werden. Leider ergibt den Analog komparator keinen 0 oder 1 aus womit ich schalten kann. Absicht dieser konfiguration ist Waremepumpe, 3 boiler, und Wwasser erhitzer Aus zu schalten (ueber relais oder logo ausgang) damit die geraten mich nicht ueber mein max anschluss werte 25 A per Phase hinaus heben. wenn der WP oder Boiler 5 oder 30 minuten oder sogar 1 stunde spaeter laufen, ist dass kein problem. DateianhangM2M basis 2.zip (92 Downloads) |
26.09.2020 14:42 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Die Komparatoren waren auch nur für das Display gedacht, konnte man immer 2 Werte anzeigen. Du musst auch nicht alle VWxy behalten, nur die, die du brauchst. Deshalb habe ich dein Programm etwas aufgeräumt. Zum Vergleichen nimmt man einen anderen Block, ich nehme häufig den analogen Differenz-Schwellwertschalter, siehe Programm im Anhang. Die sind momentan so eingestellt, dass sie beim Überschreiten von16.000mA an gehen und erst beim Erreichen von 15.000mA (Delta=-1000) wieder aus gehen. Das nennt man Schalthysterese und soll verhindern, dass die Ausgänge rappeln, weil der Wert z.B. zwischen 15.999mA und 16.001mA schwankt. Ich habe nur noch nicht verstanden, ob du wirklich alle 3 Ausgänge gemeinsam schalten willst oder jeden Ausgang einzeln, wenn ein Strom überschritten wird. Wenn du einzeln schalten willst, dann lösche den Oder-Block und verbinde die Schwellwertschalter einzeln mit den Ausgängen. M.f.G. Scorp DateianhangM2M-basis-3.zip (85 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 09/26/2020 14:43:56 |
|
Folgen Sie uns auf