04.11.2021 12:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 2313 Bewertung: (102) |
Hallo in die Runde, für eine geplantes Projekt benötige ich das kgV aus zwei positiven natürlichen Zahlen. Dieses habe ich mit einem Zähler und den von Scrop erstellten Baustein "Division mit Restwert" auch umgesetzt. Dabei wird der Zähler hochgezählt bis bei beiden der Restwert =0 ist, Der Zählerstand ist dann das kgV. Dieses Programm funktioniert innerhalb der Logogrenzen auch einwandfrei. Allerdings ist der große Nachteil, daß durch der Zähler und bestimmter Zahlenpaare die Berechnung sehr lange dauern kann und dann u.U. feststellen muß, das es mit der Logo nicht zu berechnen ist. Daher suche ich einem anderen Lösungsansatz um ein kgV zu berechnen. Vielleicht hat jemand sowas schon einmal erstellt oder eine zündende Idee wie man das mit Logomitteln anders bewerkstelligen kann. Viel Grüße im Voraus, Ella_68 |
04.11.2021 13:47 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Welcher Zahlenbereich soll abgedeckt werden? |
04.11.2021 16:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Teste das mal! In der Simu recht langsam auch mit minimaler Impul/Pausenzeit. Vielleicht in der realen Logo schneller. Reset usw. fehlen noch.DateianhangKGV2.zip (157 Downloads) |
04.11.2021 16:29 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Moment müssen die zwei Zahlen noch händisch in die beiden Arithmetik Blöcke eingetragen werden. |
04.11.2021 17:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Habe jetzt mal zwei Analogeingänge für die Zahleneinstellung und einen Meldetext angefügt. Viel Spaß beim Test!DateianhangKGV3.zip (166 Downloads) |
Folgen Sie uns auf