19.05.2008 08:41 | |
Beiträge: 98 Bewertung: (24) |
Hallo gravieren_, danke für die Tipps, die Sinamics sind über Profibus an die CPU angschlossen. |
05.09.2008 14:33 | |
Beiträge: 98 Bewertung: (24) |
Hallo Karl, hallo Dirk, ich habe mittlerweile eine Möglichkeit gefunden, mit einer CPU315-2DP den Antrieb entsprechend zu steuern. Es gibt dafür ein Applikationsbeispiel von Siemens, bei dem diese Funktion mit einem FB283 EPos (Einfachpositionierer) realisiert wird. Dafür ist jedoch die S7-TConfig bzw. Starter V4.1 oder höher nötig. Anbei der Link: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=FB282&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp%3Ftab%3D2&lang=de&siteid=csius&objaction=cssearch&searchinprim=_searchinprim_&nodeid=99&x=16&y=8 Um mit Verfahrsätzen zu arbeiten wird der Baustein in der V1.3 benötigt, der ist aber z.Z. nur über die Hotline zu beziehen! Gruß, Henning |
05.09.2008 17:49 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
==> Es konnte zu dem/den Begriff(en) "FB282" keine Beiträge gefunden werden. Hier findest Du Tips, wie man im Service verlinken kann. |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 08.09.2008 15:11 |
|
08.09.2008 10:52 | |
Beiträge: 98 Bewertung: (24) |
'tschuldigung, da ist wohl was schief gelaufen. Ich habe die Datei jetzt direkt angehängt. Gruß, Henning DateianhangToolbox_S120_V12.zip (264 Downloads) |
08.09.2008 14:31 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Es gibt einen FB283 in dem die Standardfunktionen des S120 hinterlegt sind. Dieser FBsteht unter Service&Support mit ID: 25166781 zum Download bereit |
08.09.2008 15:34 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
Linkzum Beitrag mit ID 25166781 |
|
|
Folgen Sie uns auf