21.02.2012 16:04 | |
Beiträge: 25 Bewertung:
|
Hallo Miteinander, ich habe hier eine AS235 mit gesteckter 6DS1330-8ca Baugruppe und ein Alpha-Tastatur 6DS3303-8aa. Die beiden werden normalerweise über ein D-SUB15 Kabel miteinander verbunden. Leider habe ich gerade kein passende Kabel zur Hand und muss mir selbst eins zusammenlöten. Kann mir jemand die Steckerbelegungen des Kabels mitteilen? Viele Grüße nic |
23.02.2012 15:44 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
www.siemens.de/teleperm Bildschirm Mitte: "Technische Dokumentation" In der unteren Hälfte:Handbücher: AS 235, Hardware, "DE" => "Download" Rechte Maus-Taste Ziel speichern unter. In dem 24 MB-Dokument ist die Strukturier-Tastatur auf Seite 205 beschrieben. Steckerbelegung auf Seite 214 und 215 |
Folgen Sie uns auf