23.05.2021 20:12 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 349 Bewertung: (35) |
Hallo rwbrt Im Anhang ist ein Beispiel das deine Aufgabe erfüllen sollte. M.f.G Quirin DateianhangWickelmotor.zip (168 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.05.2021 20:48 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (1) |
Wow, Hammer - ihr seid echt ein Wahnsinn, danke! |
24.05.2021 14:38 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 349 Bewertung: (35) |
Danke für das Wow. Doch die Sache ist noch nicht zu Ende gedacht! Nach einer gewissen Betriebszeit kann, die Synchronisation zwischen Zeit und Weg aus dem Tritt geraten, das heißt, die Obere- oder Untere -Endlage wird nicht mehr erreicht. Spätestens jetzt braucht es eine Korrekturfunktion. Diese sieht folgendermaßen aus: Wird z.B. die Obere- Endlage nach Ablauf der Laufzeit nicht erreicht, darf die Laufrichtung nicht geändert werden. Sondern man drückt die Auf-Taste so lange, bis der im Motor integrierte Endschalter anspricht. Dann ist die Laufzeit wieder justiert. Für die Richtung nach Unten gilt sinngemäß das Selbe. Im Anhang findest du nun die durchgedachte Version M.f:G Quirin
DateianhangWickelmotor_V2.zip (142 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 05/24/2021 17:49:49Textkorrektur |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.05.2021 22:01 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (1) |
Danke, das ist eine wohl sehr sinnvolle Erweiterung! |
Folgen Sie uns auf