20.12.2022 08:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 1563 Bewertung:
|
Eine kleine Herausforderung bei der Simulation von Projekten mit PLCSim Advanced ist der Download des Projektes auf die Instanz. Es erscheint manchmal die folgende Fehlermeldung und es wird kein Hinweis gegeben, warum der Download fehlschlägt: Die Ursache hierfür ist in den meisten Fällen, dass die Simulierbarkeit des Projekts nicht unterstützt wird. Anwenderseitig muss diese Funktion freigegeben werden. Zunächst muss durch ein Rechtsklick auf das Projekt (1) das Einstellungsmenü geöffnet werden. Anschließend wird im Reiter Schutz (2) nur ein Häckchen gesetzt (3) und das Projekt neu übersetzt: Damit kann das TIA-Projekt nun auf die PLCSim Advanced-Instanz heruntergeladen werden. Bei der Simulation mit dem integrierten PLCSim muss dieses Häckchen ebenfalls gesetzt werden, allerdings wird beim Start der Simulation direkt auf die Einstellung hingewiesen und sie wird bei Bedarf automatisch getroffen: Hinweis: |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf