03.06.2022 11:14 | |||||||
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 08.04.2025 Beiträge: 1556 Bewertung:
|
Bei der Strommessung ist es wichtig, ob die Baugruppe die Messarten
unterstützt. Denn die Messart sollte mit dem Messumformer übereinstimmen. Es ist allerdings auch möglich einen 2-Draht- oder einen 3-Draht-Messumformer an eine 4-Draht-Baugruppe durch eine spezielle Verdrahtung anzuschließen. Bild 1: Anschlussmöglichkeiten an eine 4-Draht-Baugruppe Bei einer 2-Draht-Baugruppe können auch nur 2-Draht-Messumformer angeschlossen werden. Bild 2: Anschlussmöglichkeit an eine 2-Draht-Baugruppe 2DMU = Spannung wird dem Sensor (passiver MU) z. B. 24 V von der Karte über die Messleitungen einer 2-Draht-BG oder bei einer 4-Draht-BG über L+ und M von extern bereitgestellt. 3DMU = Der so genannte 3 Drahtmessumformer (aktiver MU) ist ein potentialgebundener 4DMU und muss wie ein 4DMU eingebunden und parametriert werden. Da am 3-Leitersensor systembedingt die Stromversorgung (L+, 2Mn) des Sensors und der Messkreis (In+, 1Mn) des Sensors die gleiche Masse haben, müssen an der Baugruppe die Massen der Stromversorgung 2Mn und des Messkreises 1Mn miteinander verbunden werden. 4DMU = Spannung wird dem Sensor (aktiver MU) z. B. 8 V, 12 V, 15 V, 24 V über L+, M von extern bereitgestellt. Es gibt aber auch Baugruppen, die die Spannungsversorgung UV intern bereitstellen! Sonderfall: Bei dieser Baugruppe 6ES7134-6GF00-0AA1 ET 200SP, AI 8XI 2-/4-Wire Basic muss eine Verbindung der AUX-Schiene 10A zur Masse M erfolgen! Tabelle: Mögliche Messarten und die jeweiligen Messbereiche
Hinweise:
Weitere Informationen: Forumsbeitrag Was ist der Unterschied zwischen einem 2-Draht-Messumformer (2-DMU) und einem 4- Draht-Messumformer (4-DMU) und was ist beim Anschluss an die SPS zu beachten? Handbuch für Analogwertverarbeitung in der SIMATIC Handbuch Beispiel für Strommessung 3-Leiteranschluss in der SIMATIC ET 200SP, Seite 18 FAQ Wie schließen Sie einen Sensor an die analogen Signalbaugruppen der S7-1200/S7-1500 und der ET 200MP an? Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juni 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
||||||
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 07/29/2022 19:58:08 |
|||||||
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf