22.10.2015 11:07 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 13341 Bewertung:
|
Hallo JFKJo Zur Ergänzung hier nochmals der offizielle FAQ zum Exportieren der Variablenarchive: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/63042926 da steht auch noch was zur Synchronisierung des Ablaufs um Timingprobleme zu verhindern. Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
22.10.2015 11:31 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Danke für die Info. Aber wie binde ich das darauffolgende Ereignis an eine Systemmeldung? Leider ist das ja in den Beispielen nicht aufgeführt. Mfg |
22.10.2015 14:38 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo, okay. Wie sieht hierzu der Aufruf auf? Bei einer Variable mache ich ja nur zb. Variablename = true mfg |
22.10.2015 16:20 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Fehlt eventuell auch ein dauerthafter Aufruf des Scripts mit starten der Runtime? Oder werden die Scripts automatisch aufgerufen und abgefragt? |
Folgen Sie uns auf