04.01.2015 22:12 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Guten Abend, ---------- Neue Überschrift nach splitten vonHeizregler mit S7-1200. |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 1/5/2015 1:48 PMZuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 1/5/2015 1:47 PMSplitted |
|
28.01.2015 11:27 | |
Beigetreten: 19.07.2011 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, es gibt dafür ein neues Technologieobjekt PID_Temp für Heizen und Kühlen in einer Instanz (S7-1200 und S7-1500). Details siehe Handbuch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/108210036 |
Folgen Sie uns auf