(0)| 19.07.2010 11:46 | |
|
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 07.07.2025 Beiträge: 304 Bewertung:
|
Hallo JWitte, Die Definition der Zeiträume Jahr, Monat, Tag und Stunde sind im SET definiert (siehe "Hilfe" im SET) und können nicht geändert werden. Allerdingskannst Dudie Anzahl der Betätigungen aufDeine verwendetenZeiträume umrechen. z.B.: 1000 Betätigungen pro Jahr (254 Tage) Umgerechnet auf 356 Tage: 1000 * 356/254 = 1402 Betätigungen pro Jahr (356 Tage). Diese Umrechnung, bzw. deren Begründung, sollte in die Dokumentation mit aufgenommen werden. “Hersteller Direkteingabe” bedeutet nicht automatisch, dass hier ausschließlich Nicht-Siemens Geräte eingegeben werden. Insbesondere bei den Mobile Panels gibt es - abhängigvon der MLFB -durchaus Unterschiede in den sicherheitsrelevanten Werten. Hierzu gibt es folgenden Beitrag: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40104710 Hier findest Du die relevanten Werte und kannst diese somit ins SET übernehmen – per „Hersteller Direkteingabe“. Beste Grüße SET-Team |
Zuletzt bearbeitet von: SET-Team am: 19.07.2010 11:47SE Support |
|
Folgen Sie uns auf