(1)| 12.04.2010 11:40 | |
|
Beiträge: 12 Bewertung:
|
wo finde ich die MTTFD und PFH werte zur Risikoanalyse von 3sb3 Schaltern. In unserem Fall 3SB3 603 - 1HR20 mfg Christoph |
| 12.04.2010 13:56 | |
|
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo Christoph, schau mal unter den folgenden Links nach. Da müsste das passende für Dich dabei sein. Link zum Download unserer Broschüre: Safety Integrated Funktionale Sicherheit von Maschinen und Anlagen Europäische Maschinenrichtlinie – einfach umgesetzt https://www.automation.siemens.com/cd-static/material/info/e20001-a230-m103-v1.pdf In dieser Broschüre finden Sie: auf Seite 19 ein Glossar auf Seite 18 eine Tabelle mit Standard-B10-Werten und prozentualen Anteilen gefahrbringender Ausfälle der SIRIUS-Produktgruppen auf Seite 16 die Umsetzung aus B10 und prozentualen Anteilen gefahrbringender Ausfälle auf SIL bzw. PL. Safety Integrated Normenposter Funktionale Sicherheit von Maschinen und Anlagen Europäische Maschinenrichtlinie – einfach umgesetzt https://www.automation.siemens.com/cd-static/material/info/e20001-y290-m103-v1.pdf Weitere interessante Informationen und Verweise finden Sie auf der Seite unseres brandneuen Safety Evaluation Tools: www.siemens.de/safety-evaluation-tool Gruß Chrisse |
| 23.12.2011 14:28 | |
|
Beiträge: 25 Bewertung:
|
Hallo Emil77, wenn Du dir die Broschüre „Safety Integrated Funktionale Sicherheit von Maschinen und Anlagen Europäische Maschinenrichtlinie – einfach umgesetzt“ unter Link zum Download unserer Broschüre: http://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/dokumentencenter/ce/Documentsu20Brochures/e20001-a230-m103-v5.pdf herunter lädst dann findest Du die Benötigen Infos zur Berechnung, B10 Formeln ect. In dieser Broschüre findest Du: - auf Seite 19 ein Glossar- auf Seite 18 eine Tabelle mit Standard -B10-Werten und prozentualen Anteilen gefahrbringenderAusfälle der elektromechanischen SIRIUS-Produktgruppen - auf Seite 16 die Umsetzung aus B10 und prozentualen Anteilen gefahrbringender Ausfälle aufSIL bzw. PL. Zusätzlich ist diese Information auch in unseren IC 10 2012 in Kapitel 16 auf Seite 13 und 14 verfügbar. Den IC 10 Katalog findest Du unter Link http://www.automation.siemens.com/ce-static/ftp/SIRIUS_IC10_complete_German_2012.pdf Hier die Erläuterung B10-Wert: B10 Der B10-Wert für verschleisbehaftete Komponenten wird in Anzahl Schaltspiele ausgedruckt: dies ist die Anzahl der Schaltspiele, bei der im Laufe eines Lebensdauerversuchs 10 % der Prüflinge ausgefallen sind. Mit dem B10-Wert und dem Betätigungszyklus kann die Ausfallrate für elektromechanische Komponenten errechnet werden. Hier die korrekte Formel zur Berechnung B10d: B10d = B10 / Anteil gefahrbringender AusfalleIn deinem Beispiel ist der B10d dann für Schütze 1.000.000 Schaltspielen / 73% (früher 75%) = 1.369.863 Schaltspielen oder für Standard-Positionsschalter 10.000.000 Schaltspielen / 20% = 5.000.000 Schaltspielen. Siehe hierzu auch IC 10 2012 in Kapitel 16 auf Seite 13 und 14. Eine Formel wobei der B10d=2*B10 ist mir nicht bekannt. Eventuell meinst Du hier das Vereinfachte Verfahren zur Abschätzung eines PL aus Kapitel 4.5.4 der ISO 13849-1 wobei MTTFd gleich 2x MTTF ist. Auszug aus SN31920 zu Anteil gefahrbringender Ausfälle: Anteil an der Gesamtausfallrate einer Komponente, eines Teilsystems, oder eines Elementes, der zu einem gefahrbringenden Ausfall der Sicherheitsfunktion führen kann. Anmerkung: In sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen wird das Ruhestromprinzip bevorzugt, damit gefahrbringende Bewegungen beendet werden können. Unter diesem Aspekt werden die gefahrbringenden Ausfälle in einer Sicherheitsfunktion betrachtet. Beispiel: Bei einem Leistungsschütz wird der Fehler "Hauptkontakte öffnen nicht" als gefahrbringend eingestuft und stellt 73% aller Ausfälle dar. Bei elektromechanischen Komponenten können sichere Ausfälle bezogen auf die Definition einer Sicherheitsfunktion (die eine gefahrbringende Bewegung beenden soll) vernachlässigt werden. Ich empfehle Dir das SET Safety Evaluation Tools) zu verwenden. Weitere interessante Informationen, Tipps und FAQs findeest Du auf der Webseite unseres Safety Evaluation Tools: Link www.siemens.de/safety-evaluation-tool Bitte registriere Dich sich im SET unter www.siemens.de/safety-evaluation-tool, und arbeiten dichein, wenn Sie öfter mit den Themen zu tun haben. Als Anleitung dient die Kurzanleitung Safety Evaluation Tool, welche Sieauf der Webseite (rechts) anklicken können. Es sind dort alle sicherheitsrelevanten Daten unserer Produkte hinterlegt und laufend aktualisiert. Man kann Projekte nach ISO 13849-1 (PL) oder IEC 62061 (SIL) zusammenstellen und erhält einen Ergebnisbericht, den man als Projektdoku incl. Stückliste weiternutzen kann. Ferner ist es auch möglich, Produkte anderer Hersteller mit deren sicherheitsrelevanten Daten (Herstellerinfo!) einzugeben, so dass auch Mischinstallationen von Siemens und Nicht Siemens Produkten ermittelt werden. Im FAQ 22996473 (Functional Example AS-FE-I-013-V13-DE) - Praktische Anwendung der IEC 62061 verdeutlicht an einem Applikationsbeispiel mit SIMATIC S7 Distributed Safety – den Du unter Link http://cache.automation.siemens.com/dnl/zQ4NjUzAAAA_23996473_Tools/23996473_as_fe_i_013_DOKU_v13_d_33.pdf findest wird eine Vorgehensweise nach IEC 62061 Wenn Du weitere Fragen hast kannst Du dich auch direkt an technical-assistance@siemens.com wenden. Beste Grüße DocKnow |
Folgen Sie uns auf